This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:交换机上的 TX 和 Rx 缓冲器分配

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439434/dra821u-tx-and-rx-buffer-allocation-on-switch

器件型号:DRA821U

工具与软件:

您好、Tanmay,

您之前共享了一个补丁、将 TX 队列数量从1增加到8。

我们已将其修改为使用4个队列。

正如您先前提到的、Rx 缓冲区大小为4 KB

我们希望使用4个 Tx 队列中的每个队列、每个队列的缓冲区大小为4KB  

(因此4Tx 队列* 4KB)= 16KB

它是否需要任何特定配置或您先前共享的补丁可以正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个队列的大小是固定的。 我认为、对于4个 TX 队列、每个队列可获得4KB 的数据。 每个队列仅为2kB。 FIFO 绑定到硬件队列。

    此致、
    Tanmay