This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7-Q1的硬件问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440433/am62a7-q1-hardware-questions-on-am62a7-q1

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我可以和您核实一些有关 SOC AM62A 的信息吗?

  1. 如何将加密密钥刻录到 HSM moudle?
  2. 如何使用 SOC 进行数据收集和传输?是否可以使用1000BASE-T1 PHY?是否有任何良好的计划?
  1. 如果我们要为 RGMII(1000BASE-T1)、VDDSHV2使用1.8V 电压、则需要连接到1.8V?

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:
    在 Q1上、
    我们提供 AM62x 安全资源下载门户。 我建议通过链接申请访问门户
    https://www.ti.com/drr/opn/AM62X-RESTRICTED-SECURITY

    我将票证传递给硬件团队、以便在第二季度/第三季度进行跟进。

    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    [报价 userid="368240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440433/am62a7-q1-hardware-questions-on-am62a7-q1?如何使用 SOC 进行数据收集和传输?能否使用1000BASE-T1 PHY?是否有任何良好的计划

    这是工业终端设备还是汽车终端设备?

    [报价 userid="368240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440433/am62a7-q1-hardware-questions-on-am62a7-q1 "]如果我们要为 RGMII 使用1.8V 电压(1000BASE-T1)、VDDSHV2需要连接至1.8V?

    请参阅 表6-1。 删除了数据表和电源列的引脚属性(AMB 封装)部分

    IO 电平取决于所选的 EPHY 接口。 VDDSHV 支持1.8V 或3.3V  

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    [报价 userid="368240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440433/am62a7-q1-hardware-questions-on-am62a7-q1?如何使用 SOC 进行数据收集和传输?能否使用1000BASE-T1 PHY?是否有任何良好的计划

    这是工业终端设备还是汽车终端设备?

    [报价 userid="368240" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440433/am62a7-q1-hardware-questions-on-am62a7-q1 "]如果我们要为 RGMII 使用1.8V 电压(1000BASE-T1)、VDDSHV2需要连接至1.8V?

    请参阅 表6-1。 删除了数据表和电源列的引脚属性(AMB 封装)部分

    IO 电平取决于所选的 EPHY 接口。 VDDSHV 支持1.8V 或3.3V  

    此致、

    Sreenivasa