This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:DMA 输入

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434902/am4376-dma-input

器件型号:AM4376

工具与软件:

嗨、团队:

我想为 AM4376输入32位数据*两个端口。
然后、能否同时使用 EDMA 和 QDMA?
是否有任何疑虑?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:  

    感谢您的提问。

    让我内部检查一下。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    您有更新吗?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:  

    感谢你的评分

    我没有从团队那里听到。

    让我来跟进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以同时使用 EDMA 和 QSMA、唯一的区别是系统用于触发传输的方法。  请参阅 TRM 第10.3.4.3节 DMA 和 QDMA 通道之间的比较

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James-San:

    感谢您的回答。

    顺便说一下、器件具有 64通道 EDMA。
    是否只有3通道能够接受来自 FPGA 的外部请求?  

    此致、
    转至