工具与软件:
我们使用 AM6442和 DDR4 IS43QR16512A
有时可以访问 U-boot、、但有时 DDR test:mtset 报告如下错误:

但始终不能进行引导访问并滞留在此处:

或卡在这个地方:

异常处理从 SPI 引导
当配置从 QSPI 引导时、UART 上没有打印。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../7624.DDR.pdfAttached是我的剪切原理图,请帮助检查硬件连接,谢谢
您是否使用 SDK 中的默认 DDR 配置文件? 您将需要使用 DDR Reger Configuration 工具 https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM64x 为 ISSI 器件配置 DDR 、并按照工具中 README 链接中的说明操作。 这将输出一个您内置到 u-boot 中的文件、以便为您的器件正确配置 DDR。
另请查看此链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62ax-am62px 以获取进一步的指导。 这里有一个指向补丁的链接、该补丁可用于在 DDR 初始化后执行寄存器转储。 把这个寄存器转储发布在这里、我就可以查看它了。
此致、
James