This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:将 EdgeAI TIDL 工具与 SDK 9.2配合使用。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438292/tda4al-q1-use-edgeai-tidl-tools-with-sdk-9-2

器件型号:TDA4AL-Q1

工具与软件:

您好、TI。

参考: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/version_compatibility_table.md

参考: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/backward_compatibility.md

我计划使用 EdgeAI TIDL Tools 10.x、因为无法转换多个模型。 目前、我使用的是 RTOS SDK 版本09.02。

我对此有几个问题:

1.参考内容为:"更新 OSRT 组件的示例用法(假设您使用已修补的 SDK 手动更新 C7x 固件)"。

在哪里可以找到 SDK 补丁? 是否可以在构建服务器上安装补丁?

2. 如果我在 EVB 或定制电路板上工作,是否只能在 Linux 中工作? 它也可以在 QNX 中使用吗?"

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim;

    1.您能告诉我们您计划使用的10.x 的确切版本吗? 我会为您搜索它。

    2.到目前为止,它只能在 Linux 中实现。 但我会要求 QNX 专家确认该状态。

    此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李文。

    根据参考可使用版本10_00_07_00、10_00_05_00和10_00_03_00。

    我目前已经测试了10_00_05_00版。 我想测试所有版本、如果可能、请选择最新版本。

    应该在 Linux EVB 上执行它吗? 我想将补丁直接应用于 RTOS/Linux 或 QNX SDK、以便所做的更改立即包含在构建结果中。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    EdgeAI 在 TI SDK QNX 中不受支持。   

    如需了解 TIDL 的 TI SDK QNX 支持、请参阅 Vision Apps 用户指南:

    此致、

    kb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我正在等待文立的回应。

    1. could you tell us the exact version of 10.x that you plan to use? I will search it for you.

    此致、

    JK