This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:数据组布线规格

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439620/am62a7-q1-data-group-routing-specification

器件型号:AM62A7-Q1

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

所示。 LPDDR4电路板设计和布局指南的数据组布线规格 A 以下要求:

LP4_DRS3:CK0对和每个 DQS 对的传播延迟差异。 -->最小值:0、最大值:3 t CK。

我们使用时钟速度1600MHz。 这意味着传播延迟的差异可能为1、8ns。

在我看来、这是一个非常高的值。

请确认您的建议吗?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    该建议在这里是正确的、因为它只是确保 CK 传播延迟比所有 DQS 对都长。  这有助于进行写入矫正操作。  IP 中有足够的延迟元件来适应3tCK 漂移、以便在写入矫正期间对齐 DQS 和 CK。

    此致、

    James