主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
1. PADCONFIG 寄存器 PADCONFIG#_RXACTIVE 和 PADCONFIG#_TX_DIS 如何运行?
例如、GPIO 中有一个 DIR 寄存器用于确定方向;如果 DIR 为0、则设置为输出;如果为1、则设置为输入。
它如何根据 RXACTIVE 值运行? I/O 焊盘的信号是否通过 AND 逻辑连接到 GPIO IN_DATA 寄存器的输出?
TX_DIS 是如何运行的? 我想了解当 DIR 寄存器设置为0时它是如何工作的。


2.将 PADCONFIG 设置为 GPIO 模式并将其配置为输出引脚时、会将 PADCONFIG#_RXACTIVE 寄存器的值设置为0、但 GPIO 引脚不受控制。
因此、即使它是一个输出管脚、也是在使用时将 RXACTIVE 值设置为1。 请解释这种现象的原因。
为什么 SysConfig 工具中未提供输出禁用(PADCONFIG#_TX_DIS)设置功能?