This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:如何使用 tidl_model_import.out 将 onnx 文件转换为 TIDL 格式?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1425115/tda4aen-q1-how-to-use-tidl_model_import-out-to-convert-onnx-file-to-tidl-format

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

转换为自定义模型时遇到的错误日志显示在附件中。 我想询问您是否可以提供不支持的节点列表?

1.1:我想问是否可以提供不支持的节点列表?
1.2:其中有一个日志表示无法打开 perfSimTool 文件。 在 SDK 中找不到这些.out 文件。 会影响模型导入吗?

使用长度模型、 我可以成功转换为 TIDL 格式。

但当我运行可执行文件时、我发现 YAML 文件丢失。

2.如何生成这些 YAML 文件?

3.您能给我提供一个可执行示例吗: onnx file  TIDL format  run inference

谢谢

Daniele2e.ti.com/.../elanmodel_5F00_errorlog.txte2e.ti.com/.../gelan_5F00_test.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1、我将查看列表并与您联系。

    2和3. 您能否访问基于 GitHub 的 TIDL Git 数据库。 克隆 TIDL 数据库。 这里有一个可示例。 和文件。  

    克隆到 TIDL 工具集的命令

    Git 克隆 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools.git

    之后、您应该能够在示例目录中找到它们。

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wen

    是的、我在示例目录中尝试了模型、运行时可以工作。

    但我的问题是:

    我想在我这边使用 edgeai-tidl-tools\tidl_tools\tidl_model_import.所以 转换我的 ONNX 文件。

    转换 ONNX 文件并通过 ort_main 运行模型后、我发现输入模型缺少文件"config.yaml"、"dataset.yaml"和"param.yaml"。

    正弦值 edgeai-tidl-tools\tidl_tools\tidl_model_import.so 将 ONNX 文件转换为 TIDL 格式的正确方法是什么?

    如果没有、您能否建议正确地将 ONNX 文件转换为 TIDL 格式?

    [错误日志备份]

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您从何处获得了屏幕截图(第2页自下而上)? 您使用的是哪种工具? 您能否向我们提供有关您的开发环境的更多详细信息? 例如您在 Linux 和 Window 中的设置。

    谢谢。此致

    文立