This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:[TDA4AEN]有关使用 HDMI 捕捉器的问题。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438732/j722sxh01evm-tda4aen-question-regarding-the-use-of-an-hdmi-grabber

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

你好。 TI 成员

我有一个关于使用 HDMI 捕捉器的问题。

您可以在该链接中看到捕捉器信息。

https://www.avermedia.com/product-detail/GC513

我有两块 EVM 板、它们的 OPN 和 ASSY 编号相同。

- OPN#: J722SXH01EVM

-装配: PROC170E3A(002)

在两个电路板上使用相同的应用和 HDMI 捕捉器时、一个电路板通过捕捉器正确显示、而另一个仅显示"无信号"消息。

在检查硬件差异后、我发现无法正常工作的电路板缺少 HDMI ESD 保护器件、特别是原理图中位于"U197"的芯片组。

我是从该链接获取的原理图

- https://www.ti.com/lit/zip/sprr495

此外、还缺少与音频编解码器相关联的 C661电容器。

您是否认为这个芯片组的出现或缺失有可能是我所面临结果的根本原因?

此致

Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongsig、让我来看看我们有关该主题的原理图 h/w 专家。

    是否仅在单个电路板上观察到这种没有信号的情况、并且您尝试过多个电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可能是缺少组件导致了问题。  您能否详细介绍一下电路板和缺失的元件区域?   您能否提供这些电路板的历史记录?  它们都是新的/未使用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ShreyasRao

    我只有两个板。 到目前为止、仅在一个电路板上观察到了此问题。

    此致

    Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    很抱歉、由于网站上的一些错误、我无法附加图片。

    但我会为您提供下载图像的链接。

    - lack_HDMI_ESD.png     https://drive.google.com/file/d/10KZ3_wLpDzk1hRNT3YhZHJkImbxmANdY/view?usp=drive_link

    - non-lack_HDMI_ESD.png --> https://drive.google.com/file/d/1VCACUpxgzfgjz9QJ6BjinUSBuU6KYeUE/view?usp=drive_link

    它们是我以前从未使用过的新器件。 我会和我的团队一起了解这些板的历史。 我会告诉您。

    此致

    Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个元件都有参考符号。  您能否确定缺少哪些元件-例如 U10或 R13?  你能告诉他们是被骗还是从未有过?

    每块电路板在发货前都经过功能测试、因此令人惊讶的是、这种严重的故障可能会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    正如我提到的,到目前为止,我只发现了'U197'和'C661'。

    他们也从未有过。

    如果可以更换为新的、如果 我与您联系、是否可以?

    此致

    Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用此链接申请更换 EVM。  链接

    请务必参考此 E2E 主题作为 TI 的验证、EVM 有缺陷、需要提供更换。