This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:GPMC 总线连接到 FPGA、中断读取 ADC 数据。 有时,第一次读的时候很晚,我不知道问题在哪里

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440797/am3358-the-gpmc-bus-is-connected-to-the-fpga-and-the-adc-data-is-read-in-an-interrupted-way-occasionally-the-first-time-it-is-read-late-i-do-not-know-where-the-problem-is

器件型号:AM3358

工具与软件:

下图显示了引脚多路复用和 GPMC 配置

 

我使用 GPIO 中断读取 FPGA 数据、在发生中断时、将使用以下函数让从 GPMC addr 0x1000000到 DDR memery 0x9f000000的数据、每次、传输的数据量为4K 时、中断约为5ms。  一个周期大约是400倍、大约150万数据。

但是、通过逻辑分析仪、偶尔会延迟读取数据:有逻辑分析仪的图片、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >有时,第一次读的时候很晚,我不知道问题在哪里

    有什么晚了? GPIO 处理程序延迟触发还是 FPGA 读取函数被调用延迟? 您是否使用 RT 内核? 否则、您可能需要对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 读取延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 不是实时操作系统、不能保证中断处理延迟。