请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 工具与软件:
您好!
我想详细了解 AM62x TRM 中提到的_UART_TIMEOUT 寄存器。 我无法在内核源中看到对它的任何引用。
我可以看到 UART_IIR 中提到了字符超时指示检测。 如何手动设置超时。 是否存在任何样片?
谢谢!
Chetana Patil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想详细了解 AM62x TRM 中提到的_UART_TIMEOUT 寄存器。 我无法在内核源中看到对它的任何引用。
我可以看到 UART_IIR 中提到了字符超时指示检测。 如何手动设置超时。 是否存在任何样片?
谢谢!
Chetana Patil
尊敬的 Chetana:
我们计划使用此寄存器针对波特率手动设置为3.5字符、用于时间分隔的消息。 产生中断的可靠性如何? [报价]这尚未在 Linux 中进行评估。
在变通办法中提到将超时设置为高电平、我们将无法操作。此权变措施已在内核 v6.6 UART 驱动程序中实现。
if (priv->habit & UART_RX_TIMEOUT_QUIRK && (iir & UART_IIR_RX_TIMEOUT) == UART_IIR_RX_TIMEOUT && serial_port_in(port, UART_OMAP_RX_LVL) == 0) { unsigned char efr2, timeout_h, timeout_l; efr2 = serial_in(up, UART_OMAP_EFR2); timeout_h = serial_in(up, UART_OMAP_TO_H); timeout_l = serial_in(up, UART_OMAP_TO_L); serial_out(up, UART_OMAP_TO_H, 0xFF); serial_out(up, UART_OMAP_TO_L, 0xFF); serial_out(up, UART_OMAP_EFR2, UART_OMAP_EFR2_TIMEOUT_BEHAVE); serial_in(up, UART_IIR); serial_out(up, UART_OMAP_EFR2, efr2); serial_out(up, UART_OMAP_TO_H, timeout_h); serial_out(up, UART_OMAP_TO_L, timeout_l); }[/quote]