This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:显示闪烁问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441573/j722sxh01evm-display-flickering-issue

器件型号:J722SXH01EVM

工具与软件:

尊敬的先生:

我在 J721S2上有一个工作中的 OD 流水线、该流水线已移植到 J722S。

PSDK:10

操作系统:Linux

但是、我面临着显示屏闪烁的问题。 请找到它以供您参考。

e2e.ti.com/.../3857.OneCameraFinalVideo.mp4

您可以告诉我、如何解决此问题、或者可能有什么问题吗?

谢谢。此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
     

    这位专家被指派参加本周的一个研讨会。 敬请期待响应的延迟。

     

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    您能等待 SDK10.1吗? 此问题将在 SDK10.1版本中得到修复。  

    此致、

    Brijesh