主题中讨论的其他器件:TDA4VL、TDA4VM
工具与软件:
您好!
我发现在开发 MCU 域 GPIO 输入中断时、TDA4VEN 和 TDA4VM/TDA4VL GPIO 源代码之间存在很大差异。 到目前为止、我发现的不同之处如下:
1.在 MCU_PLUS_SDK_j722s_10_00_00_25/TEST/DRIVERS/GPIO 路径中、仅启用了硬件中断寄存器、并且不显示 FreeRTOS 中断寄存器代码。 在 GPIO 生成中断时、我们如何设置回调函数来输入回调函数?
2、mcu_plus_sdk_j722s_10_00_00_25 / TEST/DRIVERS/GPIO/WHERE V0 / GPIO。 有关 SCI 部分代码的 C 路径号(TDA4VM/VL 寄存器中断关于 SCI 相关代码)
3. TI 提供的 TRM 和其他相关文档没有明确说明 GPIO 的中断编号。 (例如、如果我想为 MCU 域中主域的 GPIO1_10注册一个中断、那么中断号应该是多少?)
总之、我们想知道如何在 TDA4VEN MCU 域中注册 GPIO 中断(包括主域的 GPIO)、并在生成中断时输入寄存的回调函数
此致、
Bingxian