Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138
工具与软件:
您好、TI 社区:
我们目前正在与合作 66AK2G12 基于 SoC (KeyStone II 架构)的开发板(已购买)、在完成以下任务时需要帮助:
- 运行裸机代码 :我们的目标是在上运行裸机代码 66AK2G12 配置。 对于为 ARM 和 DSP 内核设置裸机应用环境的相关指导、我们不胜感激。
- 从 SPI/NAND 闪存进行引导 :我们正在寻找有关如何将应用程序代码下载到的支持 特性 或者 NAND 闪存 然后配置系统从此处引导。
要求:
-
裸机代码设置 :
- 添加了示例 :我们正在为寻找裸机项目的基本示例 66AK2G12 特别专注于初始化系统(时钟、GPIO、存储器等)并在 ARM 和 DSP 内核上运行简单代码。
- 响应 :我们计划使用 Code Composer Studio (CCS) 或者 GCC 来编译代码。 设置裸机环境是否需要特定步骤或配置?
- 启动文件 :我们需要具体的 启动文件 (例如、链接器脚本、启动汇编文件)进行配置? 是否有推荐的资源?
-
从 SPI 或 NAND 闪存进行引导 :
- SPI 引导 :您能否提供配置的步骤或示例 66AK2G12 引导的命令 SPI 闪存 ? 我们对如何将裸机代码加载到 SPI 闪存中以及如何配置引导顺序感兴趣。
- NAND 引导 :如果从引导 NAND 闪存 更加合适、我们希望了解有关如何配置代码并将其下载到 NAND 闪存中的指导。
- 存储器布局 :我们不确定如何组织内存以从 SPI 或 NAND 引导。 对于这些存储类型的分区或内存布局有什么建议?
问题:
- 这些技术有具体的方面吗 启动文件 或者 初始化序列 建议在此平台上进行裸机开发(尤其是使用 ARM 和 DSP 内核)?
- 是否有相关参考示例或教程可用于在上运行裸机代码 66AK2G12 ?
- 您能否分享有关如何配置的说明或参考资料 特性 或者 NAND 闪存 引导 66AK2G12 SoCTM
- 是否有任何预构建 引导加载程序 或 TI 提供的工具来帮助完成该过程? 如果是、我们如何将它们与裸机应用集成?
开发工具:
- Code Composer Studio (CCS) 版本:[INSERT VERSION ]
- TI 处理器 SDK :[如果适用、插入版本]
- 器件系列 :66AK2G12.
- Boot Type (引导类型) : SPI/NAND 闪存
非常感谢您为我们提供帮助、为我们提供正确的资源、示例或任何文档、从而实现我们的目标。
谢谢!