This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:有效的器件树文件

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440210/sk-am62b-p1-which-device-tree-file-is-in-effect

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

了解 SK-AM62B-P1器件哪些 DTS 文件可用于此目的  

k3-am625-beagleplay-csi2-ov5640.dtbo k3-am62-lp-sk.dtb
k3-am625-beagleplay-csi2-tevi-ov5640.dtbo k3-am62-lp-sk-lincolntech-lcd185-panel.dtbo
k3-am625-beagleplay.dtb k3-am62-lp-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo
k3-am625-beagleplay-lincolntech-lcd185-panel.dtbo k3-am62-lp-sk-nand.dtbo
k3-am625-sk-dmtimer-pwm.dtbo k3-am62x-sk-csi2-imx219.dtbo
k3-am625-sk.dtb k3-am62x-sk-csi2-ov5640.dtbo
k3-am625-sk-ecap-capture.dtbo k3-am62x-sk-csi2-tevi-ov5640.dtbo
k3-am625-sk-lincolntech-lcd185-panel.dtbo k3-am62x-sk-csi2-v3link-FUSION.dtbo
k3-am625-sk-mcspi-loopback.dtbo k3-am62x-sk-eQep.dtbo
k3-am625-sk-microtips-mf101hie-panel.dtbo k3-am62x-sk-hdmi-audio.dtbo
k3-am625-sk-microtips-mf103hie-lcd2.dtbo k3-am62x-sk-hdmi-disable-fastboot.dtbo
k3-am625-sk-pwm.dtbo k3-am62x-sk-lmm-wkup-sources.dtbo
k3-am625-sk-rpi-hdr-ehrpwm.dtbo k3-am62x-sk-mcan.dtbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    k3-am625-sk.dTB 在 SK-AM62B-P1上加载。 默认情况下不会加载所有这些"*。dtbo"。 它们必须设置在$NAME_Overlays U-Boot ENV 中、然后 U-Boot 将加载它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的解释。 因此、 k3-am62-lp-sk.dtb 不会加载。

     此外、我可以在哪个文件中设置 $name_overlays 变量?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将把您的问题发送给我们的 u-boot 专家以征求意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    那么、 k3-am62-lp-sk.dtb 不会加载、对吗? [报价]

    默认情况下将加载该文件、以通过 U-boot 在 SoC 上引导 Linux。 您提到的是 LP (低功耗)版本的 dtb 文件。 k3-am625-sk.dTB 在 SK-AM62B-P1上加载。

    还有其他.dtbo 文件可加载到基本.dtb 文件的顶部。 我们在 U-boot 阶段应用这些器件树叠加(.dtbo)文件。 $name_overlays 变量的缩写
    您可以通过在 U-boot 提示符处停止或将变量添加到 SD 卡引导分区中的 uEnv.txt 文件来设置 U-boot env 变量。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Apama

     谢谢!