This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:请推荐性能为四个 A53或更高且支持 FSI 的 SOC

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440937/am6442-please-recommend-a-soc-with-four-a53-or-above-performance-and-supporting-fsi

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 Expert:

请推荐具有四个 A53或更高性能并支持 FSI 的 SOC。

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好  

    感谢您的提问。

    请参阅 AM64x 数据表中的 表5-1部分。 可用器件的器件比较。

    我会将查询重新分配给业务开发团队以提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前没有支持4xA53 + FSI 的器件。