This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:如何获取 RGB 格式(而非 YUV)的编码视频

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438209/processor-sdk-j784s4-how-to-get-encoded-video-in-rgb-format-instead-of-yuv

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

尊敬的专家:

我 已通过打开 MAX 包装器将图像流编码到视频中。 视频以 YUV 格式保存。 是否可以将视频保存为 RGB 格式?

目前我使用的是 SDK 版本"09_01_00_06"。

谢谢。

Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemraj:  

    编码器仅支持 YUV 输入。 此外、解码器仅支持 YUV NV12输出。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    谢谢你的答复。

    但我的问题与输出视频有关。 当前保存/可见的视频是灰色视频、但我需要彩色输出/可见视频。 是否有任何过程来获取彩色视频、例如我遗漏的某些特定设置、或者是否有其他 API?

    如下图所示(来自已编码视频的快照)、同一图像中有两部分不同颜色。 我必须获得单色的彩色视频、请我理解。 谢谢。

    此致、

    Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hemraj:  

    我需要与我们的开发团队讨论一些细节。  

    谢谢!
    Sarabesh S.