This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:应用程序在五个不同任务中同时启动编码过程时出现异常行为、如何解决该问题?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440100/processor-sdk-j784s4-unusual-behavior-of-application-when-start-encoding-process-at-the-same-time-in-five-different-tasks-how-it-could-be-solved

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

我正在尝试同时通过5个不同的任务来使用 OPEN MAX 编码器 API、但每次运行程序时都会显示不寻常的行为、比如有时仅运行一个任务、有时会崩溃、有时会运行2-3个、但只编码了一个这样的任务。

可以同时在编码模式下运行多个任务吗? 如果没有、如何在五个不同的任务中同时开始编码过程时执行此操作。

此致、

Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否说明您是如何运行编码器的-您输入什么命令? 原始输入的参数是什么、您能和我分享一下吗? 您使用的 SDK 版本是什么?

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh:

    我将通过通过通过提供的 API (打开 MAX 编码器 API)开发的应用来运行编码器。 编码器的输入是 LDC 输出阵列。  

    目前我使用的是 SDK 版本"09_01_00_06"。

    此致、

    Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处突出显示了编码器的使用说明: 链接

    [报价用户 id="623133" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440100/processor-sdk-j784s4-unusual-behavior-of-application-when-start-encoding-process-at-the-same-time-in-five-different-tasks-how-it-could-be-solved "]

    可以同时在编码模式下运行多个任务吗? 如果没有、如何在五个不同的任务中同时开始编码过程时执行此操作。

    [报价]

    是的、通过执行如下所示的脚本、您可以运行多个编码器实例: encode-multi-instance.sh

    谢谢!
    Sarabesh S.