This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62x:如何访问系统存储器中64KB SRAM 的存储器?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438812/sk-am62a-lp-am62x-how-to-access-the-memory-of-64kb-sram-in-system-memory

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、Dev TI、

目前、我正在使用 SK-AM62A-LP 板开发一个用于从系统存储器(具有 ECC 的64KB SRAM)中读写数据的项目、如下图所示。  

我已经查看了 TI 提供的技术参考手册并将 SRAM 存储器地址修改到 link.cmd 文件中。 但在修改地址的情况下运行时、会出现与写入内存块时出错。 我在下面附上了 MSRAM 存储器地址的屏幕截图。 您能解释一下这个错误吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是尝试从 Cortex A 内核还是 R5内核访问存储器? 对于 Cortex A 内核、您已配置 MMU 以访问此存储器、而对于 R5、您已设置 MPU 区域以访问此存储器。 请指明您正在使用的软件和版本。  

    谢谢。此致、

    Rahul Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我正在尝试从 R5内核访问存储器。 关于 MPU 区域设置、我已经使用 SysConfig 工具在存储器系统中设置了 MSRAM 的存储器地址。 我目前使用 SDK+MCU v10。