This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:PMIC 报告 VDD_CPU 过流错误

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441032/tda4vm-pmic-reports-vdd_cpu-overcurrent-error

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

你好

我们尝试了边缘 AI 演示(图像处理软件)在我们的产品中、我们使用 TDA4VM (Jacinto J721E、采用 TPS6594和 LP8764的 PDN-1A 电源解决方案)。 当我们打开演示时、PMIC (TPS6594)报告的错误很少/多个、错误日志如下所示。 系统正在运行、仅 出现错误、 不会发生其他任何情况。 尽管如此、这些错误可能表示有损 系统可靠性。

tps6594 2-0048:错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、BUCK3过流
[ 81.822197] tps6594 2-0048:BUCK1的错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、过流
[ 81.829258] tps6594 2-0048:Buck2的错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、过流
[ 81.836305] tps6594 2-0048:BUCK3的错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、过流
[ 81.914571] tps6594 2-0048:错误 IRQ 陷阱到达 ILIM、BUCK1过流
[ 81.921622] tps6594 2-0048:BUCK2的错误 IRQ 陷阱达到 ILIM、过流

我们尝试了 TI 入门套件板(SK-TDA4VM)但未看到此类错误消息、但我们发现入门套件上的 PMIC 也会生成 IRQ、而 TI SW 只是忽略了这些错误消息、因此从硬件的角度来看、我们的产品与 TI 入门套件的工作方式基本相同。   TPS6594会报告降压转换器1到3的过流误差、这些降压稳压器用于 VDD_CPU (三相电源)、每个相位应能够提供3.5A 电流、这意味着 PMIC 中的过流限制设置为每相5.5A (我们检查 PMIC 寄存器、设置应该没有问题)。 我有一个 TI 文档、其中说明 VDD_CPU 最大电流为9.8A。 因此、如果此最大电流值正确、则应该没有过流错误。 我未找到 TPS6594的任何勘误表、我在 TDA4VM 勘误文档中也看不到任何相关主题。

TI 是否了解 VDD_CPU 的过流报告?

TI 是否知道这些误差的根本原因是什么?

 如果系统报告这些错误、我们是否应该对 CPU 或 PMIC 的可靠性有任何疑问?

是否有可能修复它(任何变通办法)?

谢谢!

此致

LIBOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Libor:

    几个要点...

    1. BUCKn_ILIM_INT 与瞬时正向电流有关、其精度规格由数据表中的 ILIM_FWD_PEAK_ACCURACY 描述。 在此用例中、它是-15%至+10%。 由于存在这个范围、ILIM 中断可能会在快速重负载瞬态事件期间触发。
    2. 该限制是硬性限制、一旦达到该限制、就不允许额外的电流通过顶部 FET。
    3. 对于 TPS65941213和 LP876411B4、BUCKn_ILIM_INT 仅用于提供信息。 它不会导致 PMIC 关闭或自行导致恢复尝试。

    您看到这些特定中断的事实、您应该仔细检查原理图并针对以下两点进行布局:

    1. 确保 BUCK1_FB 和 BUCK2_FB 作为差分对输出到 POL 电容器。
    2. 考虑容差和降额后、确保有足够的输出电容。 每相位至少应为100uF。  

    在上述两个方面、早期版本的 TDA4 SK 和 EVM 有一些小错误。 电路板已通电并正常运行、但有些电路板在降压性能方面的稳定性低于标准。