主题中讨论的其他器件: TDA4VM
工具与软件:
SK-TDA4VM 板和八通道 SPI 闪存
1.平台硬件:SK-TDA4VM PCB 版本:PROC112A1 (001)
- SK-TDA4VM 平台 (此平台上的 OSPI 闪存为 Infineon S28HS512TGA。)
2. SDK:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05-prebuilt.tar.gz
www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-J721E
从该链接下载了 SDK (ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05-prebuild.tar.gz)。
在 SDK (ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05-prebuild.tar.gz)软件包中找到"tiboot3.bin"、"tispl.bin"和"u-boot.img"。
同样、这些文件位于 SK-TDA4VM 平台提供的 SD 卡中。
启动模式:
显示平台默认由 SD 引导。
目标:使用 xSPI-SFDP I/F 和 OSPI (八进制)闪存的引导模式;而不是 SD 卡。
由 OSPI 闪存根据"Bootmode Table"设置引导模式(xSPI-1S 或 xSPI-SFDP)。
观察结果:
1.通过逻辑分析仪测量 OSPI 信号:=> TI TDA4VM 可以从 OSPI 闪存读取引导代码。
UART 没有任何日志数据输出。 (我们希望系统应该能够在 U-Boot 阶段执行。)
问题:
a. TI 能否帮助我们确认上述操作是否正确?
b.使用 U-Boot 编程实现八进制闪存的地址是什么
TI 能否根据 ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-10_00_00_05-prebuilt.tar.gz 的版本说明该编程的地址
c.可以在 OSPI 闪存、
D TI 能否说明如何在 TDA4VM 上生成可在 OSPI 闪存中使用的映像文件?