This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MMCSD PHY 类型选择

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438878/am6442-mmcsd-phy-type-selection

器件型号:AM6442

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道应该在 syscfg 中选择 MMCSD Phy 类型? 例如 SD 卡? HW_PHY 和 SW_PHY 有何区别?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    这方面的专家应在星期一之前作出答复。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SD 卡、SW_PHY 是正确的选项。 "PHY Type"选项将在下一个 SDK 版本中删除、因为 PHY 类型会根据卡类型(eMMC 或 SD)自动区分。

    此致、

    Prashant