This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:在我们将 keyrev 设置为1之前、是否可以多次刷写 BMPK 和 BMEK/SMPK 以及 SMEK

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441631/am623-is-bmpk-and-bmek-smpk-and-smek-can-be-flashed-multiple-times-before-we-set-keyrev-to-1

器件型号:AM623

工具与软件:

从"AM62X_OTP_Keywriter 09_00_00.pdf" 文档中获得了有关如何创建 Keywriter_User_Guide_二进制文件的一些信息。

从下面的命令,如果我们不使用"-s-wp -- smek-WP"写保护选项 ,并且这些选项通过 keywritter 二进制 刷写到设备,那么 在设置 keyrev 为1之前,将来是否可以刷新不同的 SMPK 和 SMEK

"./smpk.pem gen_keywr_cert.sh -t tifek/ti_fek_public.pem -s keys_devel /smpk.pem --smek keys_devel/smek.key"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="631930" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441631/am623-is-bmpk-and-bmek-smpk-and-smek-can-be-flashed-multiple-times-before-we-set-keyrev-to-1 "]如果我们不使用"-s-wp --smek-wp"写保护选项 、并且这些选项使用 keywritter 二进制 刷写到设备中、 将来是否可以在将 keyrev 设置为1之前刷新不同的 SMPK 和 SMEK

    理论上讲、是的。 只要覆盖不会导致位翻转1 -> 0、您就可以使用*- OVRD 标志覆盖已编程的字段、这是不可能的、因为电子保险丝位仅可一次性编程。

    实际上、您可能不会覆盖密钥、因为它们应该是随机的、因此任何新密钥几乎都需要1 -> 0的位翻转

    此致、

    Prashant