请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 工具与软件:
大家好、团队成员:
AM62Lx CPU 的 USB VBUS 设计指南建议 USB VBUS 电路符合 USB 3.1规格。 在我们的定制设计中、VBUS 电压将始终为5V。 因此、我们计划在不使用齐纳 二极管的情况下使用分压器电路。 敬请建议我们在设计时不使用二极管。
谢谢、此致、
Jothi Mathi D.