工具与软件:
你好、专家
我们正面临一个问题、请提供帮助
使用的 SDK 和内核如下所示:
μ・SDK 版本09.01.00.001
μ・Linux 内核版本6.1.46 (2023 LTS)
/dev/ttyACM0用于发送和接收 AT 命令、/dev/ttyACM1用于接收 GPS 数据。
配置 GPS 接收后、如果未从/dev/ttyACM1读取数据、
一段时间后、您将无法在/dev/ttyACM0.上发送或接收 AT 命令
/dev/ttyACM1每秒收到几十个句子。
从/dev/ttyACM1读取数据时、可以在/dev/ttyACM0.上发送和接收 AT 命令
以下 SDK 和内核版本以相同方式使用时不会出现此问题。
・SDK Version.06.03.00.106
・Linux 内核版本4.19.59+(2019 LTS)
・SDK 版本08.02.00.24
・Linux Kernel Versions.5.10.100 (2021 LTS)
该软件是供重用的。
请告诉我如何解决这个问题。
此致。