主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
您好、TI、 迫切需要支持、
藤原拓磨最新 SDK + SPI 补丁 0001-J721E-TDA4VM-10.0-SDK-ENABLE-spi3.patch、TDA4VM 作为 SPI 主站、Tx (D1)在 SPI 波形视图中运行良好、但 Rx (D0)似乎错了
我们在 Linux 下使用 TDA4VM 通过 SPI 控制毫米波芯片、为简化运行 spidev_test、例如、RX 始终为0、因为 Rx (D0)被上拉、应该为0xFF...
感谢您的支持!