This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:关于 AM623A 内核中 DMA 的使用

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441553/am623-about-the-use-of-dma-in-am623a-core

器件型号:AM623

工具与软件:

CPU A 内核和 FPGA 使用 SPI 通信、数据应该是逐渐增加的规律、不使用 DMA 模式数据是正常的、数据异常后一段时间后使用 DMA 模式、原因是什么、解决方法、我参考本文修改 DMA SK-AM62:无法在 Linux 上为 MCSPI0启用 DMA -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有步骤可以在理想情况下在 TI EVM 上重新创建此文件?

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以示例创建