This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:IIC1读取 Mac

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441383/am625-iic1-read-mac

器件型号:AM625

工具与软件:

你(们)好

在 SDk8.6中、SK-EVM 通过 IIC0读取 EEPROM Mac 地址。 如果我要在板中将其更改为 iic1以读取 Mac、我需要修改什么? 是否有任何需要在 uboot 中修改的特殊配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    帮助我理解您的问题。

    我假设您的定制电路板在 I2C1接口而不是 I2C0接口上带有存储器件。 我是否理解正确?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想参考 SK-EVM 板的实现、以通过 iic1配置读取 Mac 并将其配置到 eth1网络端口。 我检查了 uboot 源代码、没有找到具体修改。 请提供帮助。 谢谢你。