This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:灵活4端口以太网连接 cpsw-nuss 与 icssg 速度的最佳实践

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM64B, AM6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440557/am6442-best-practices-for-flexible-4-port-ethernet-connectivity-cpsw-nuss-vs-icssg-speed

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SK-AM64BAM6412

工具与软件:

您好!

我们正在评估 AM6412B 的网络性能。

我们有一个4端口交换机连接到 cpsw-nuss、并在其顶部为交换机提供分布式交换机架构(DSA)驱动程序。 然而、我们意识到 DSA 具有巨大的性能成本。

在 SK-AM64B 上、我们使用 iperf3达到大约930Mbit/s 的速度、但使用具有 DSA 的原型时、速度仅为600 Mbit/s (简单的点对点 iperf 测试、无交换或路由)。

我们需要网络端口具有一定的灵活性、而非网管交换机是不够的。

AM6412还具有 ICSSG 驱动程序、该驱动程序将提供2x2端口。 这对我们来说是更好的解决方案吗? 是否仍然可以使用(快速)生成树协议(STP)或 VLAN 堆叠(QinQ)等功能?

高网络吞吐量会如何影响 A53内核?

感谢您的帮助!

Markus