This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ext4文件系统已损坏

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441993/tda4vm-the-ext4-file-system-is-damaged

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家 J ü:

我们遇到 ext4文件系统错误。 当我们在高温(80 °C)环境中进行测试时、ext4文件系统偶尔会损坏、系统无法再次重新启动。 使用 fsck 命令修复整个文件系统后、错误消失。

错误日志如下所示:

e2e.ti.com/.../filesystem_2D00_error_2D00_emmc.txt

是否有办法避免 ext4文件系统损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位专家在本周的一个研讨会上被分配到这一领域。 敬请期待响应的延迟。

     

    此致、

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4VM 将在125°C 前工作。 如果 eMMC 在80C 时损坏、最好咨询 eMMC 供应商。  

    我们没有这方面的专业知识。  

    此致、

    基尔西