请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
如何在 Yocto 中添加一个 针对 R5F 内核编译代码的新程序?
我已经看到、您主要要查看一些预编译的二进制文件。
你能给我一个示例吗、我的食谱看起来怎么样?
此致
Artur Töws ó n.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Artur、
通常、R5F 内核的代码是使用不同的工具链(TI Clang 编译器)通过不同的 SDK ("MCU+ SDK")构建的、我们目前没有完全集成的构建解决方案/示例。 您可以将构建工件后的 Yocto 和 R5F 段分别与某种包装工艺结合起来,也可以将自己的项目打包,以便可以从 Makefile 中构建它,从而可以通过创建新配方更容易地添加到 Yocto 中。 但是、您还需要将 TI Clang 编译器作为主机工具集成、以及 MCU+编译所需的 SysConfig、并将其作为依赖项进行管理。 这两部分可能更具挑战性。 让我仔细检查一下我们的内部"创造性备货"、以便考虑将其添加、因为这已经出现过几次。
此致、Andreas