This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:如何逐个对图像进行编码

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1429970/processor-sdk-j784s4-how-to-encode-image-one-by-one

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试 在 QNX 平台上对单个图像进行逐个编码、在该平台上、图像从图形流水线连续接收、即无需使图像排队、我刚刚将单个图像传递到编码器。 可以这样做吗、因为我从 OMAX API 收到错误、比如错误的参数?

我使用的是 SDK 版本"09_01_00_06"。

谢谢!

Hemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室、请预计响应会延迟。  

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从默认 OMX-OMX IL 编码器测试应用的角度来看、您 需要使帧进入队列以将其传递到编码器。 这样编码器就可以为流正确配置其参数。 如果没有排队的工作流程、编码器可能无法正确初始化、这就是需要多个缓冲器才能确保成功处理的原因。

    您的错误似乎是由编码器和单个输入帧的配置不匹配引起的。

    谢谢!
    Sarabesh S.