工具与软件:
您好!
在 TDA4系列中、视频外设和视频采集(捕捉)的配置在 R5 MCU 域中完成。
让我们来看一下 AM62P 的示例、可以看到传感器/串行器/解串器和图像捕获是在 A53中完成的。
是否可以在 AM62P 中使用唤醒域中的 R5而不是 A53? 我们需要将此操作与 Linux (在 A53上运行)取消链接并保持兼容性。
提前感谢大家、
Mònica μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Monica、
R5内核上无法进行视频捕捉/处理。 我们当前支持的唯一支持是 Display on R5 (用于早期启动界面)。
对您而言、从 R5进行视频处理或摄像头采集是硬性要求吗? 因为我们能够在~1秒内在 AM62P 上展示快速 Linux 启动。
software-dl.ti.com/.../How_to_boot_quickly.html
此致、
Suren
您好、 Suren Porwar
导致无法使用 WKUP R5的具体限制是什么? 是因为 SDK 中没有示例、还是因为在物理上是不可能的?
也感谢链接。
此致、
Mònica μ A
您好、Monica、
与 TDA4n`t、AM62P 是一种成本优化型架构、并且我们不提供与 TDA4平台相同的实时 MCU 计算。 我们有一个 MCU R5专为安全 FFI 监控而设计、可用作 VIP 内核。 另一个 DM R5是管理资源和电源管理服务的引导内核。 此 R5将在正常操作期间用于引导、在运行时将充当服务提供商内核、帮助应用内核管理中央时钟和资源并处理硬件低功耗模式转换。
此内核可用于有限的应用程序开发、如下所述:
AM62Px MCU+ SDK:在器件管理器/唤醒 R5内核上开发应用
n`t 不会在此内核上提供摄像头和传感器驱动程序、因为这些外设驱动程序具有实时要求、需要与 RM 和 PM 服务并行运行、这可能会影响系统的稳定性。 DM 固件通常消耗高达20%的 BW、剩余的 BW 可用于应用开发、而不会影响内核上运行的 DM 固件的稳定性。
请检查下面提供的 AM62P 的软件架构:
如果您需要额外的 MCU 计算来在 R5计算内核上保持传感器和传感器捕获、可以考虑使用我们的 TDA4AEN 器件、该器件将另一个 R5添加到主域、并且器件架构和 GPU、DSS 与 AM62P 相同。
谢谢。此致、
Rahul Prabhu
你好、 拉胡尔·帕布
感谢您的回答。 您还需要通过其他几个问题来完全理解整个图片。
-我可以在哪里找到演示应用程序的源代码,它通过解串器连接的四个摄像头提供视频? 我假设 i2c/fvid (csirx/udma)驱动程序是 Linux 驱动程序、对吗? 这些应用都基于 TIVX 框架?
是否也可以为 FreeRTOS 保留1xA53、将其余的用于 Linux?
谢谢
Mònica μ A
您好、Monica、
此处的应用手册中发布了展示串行器和4摄像头设置的多摄像头应用手册;
我们对其进行了更新、以包含 AM62P 指令、但可以在此处共享更新。 我将在这里对我的团队执行 ping 操作、以提供此更新。
可以通过虚拟化为 RTOS 保留1 A5x、而其他操作系统则运行 Linux。 n`t SDK 支持对资源进行静态分区的 Jailhouse 管理程序、但请注意、TI 不为此器件提供 RTOS CSI 驱动程序、因此需要对 R5或内核 Cortex A 内核进行一些开发工作。
AM62Pn`t ISP (VPAC)或深度学习或 DMPAC 硬件加速器、因此可以使用 GStreamer 对该器件进行编程、并且无需 TIOVX、除非您为用例使用 QNX 或专有 RTOS。
谢谢。此致、
Rahul Prabhu
你好、 拉胡尔·帕布
感谢您提供的评论和信息。
我还有几个疑问:
- 在 Sitara 和 TDA4上,csirx 和 uDMA 的硬件规范是相同的? FreeRTOS 驱动程序在 TDA4 SDK 上是否兼容?
-启动 Jailhouse 超级管理程序需要多少时间? 在这种用例中、您是否对启动时间进行了任何分析(用于1 A5x 的 FreeRTOS 以及其他具有 Linux 的系统)我想了解将管理程序添加到标称引导中的时间
提前感谢大家、
Mònica μ A