This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AWB 附加基准问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442220/am62a7-awb-additional-reference-problem

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好!

DCC 的 AWB 插件指南 中提到了牵引室外参考图像: "附加参考"选项卡下的室外阳光和室外阴影、AWB 算法如何区分"参考文件"选项卡中的图像和 "附加参考"选项卡中的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhili:

    额外的内插值位于内插曲线之外、不会使用主参考进行内插。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    AWB 算法如何确定何时使用额外的 基准以及何时使用主要基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhili:

    AWB 算法如何确定何时使用额外的时钟 以及何时使用主引用?

    当前的 AWB 输入而变化。