This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM ISP 调优 LDC 问题

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442794/tda4vm-tda4vm-isp-tuning-ldc-question

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我目前使用 TDA4VM 和铁氧体 IMX390摄像头进行 LDC 调优。

我使用的 SDK 版本是9.2.0.5、而 DCC 工具使用3.2版本。

我可以使用 DCC 工具进行实时调优、并在显示器上查看图像的变化。 但是、当我使用 DCC 工具保存图像(YUV)时、我发现它与显示器上显示的图像完全不同。 保存的图像看起来没有变化。 我想请您告诉我原因、并帮助我解决这个问题、谢谢。

左侧是实时调优后使用 DCC 工具保存的 YUV 图像、右侧是在监视器上看到的实时调优后的图像。

图像失真看起来奇怪是正常的、因为我没有使用正确的失真表。 我只是想确认我可以使用 LDC 对图像进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiarong:

    Unknown 说:
    但当我使用 DCC 工具保存图像(YUV)时、我发现它与显示器上显示的图像完全不同。

    调优工具可捕获来自 VISS 的 YUV 图像输出(尚未被 LDC 处理)。

    EVM 上显示的图像可能已由 LDC/MSC 处理。

    如果您使用单摄像头应用、可按"s"键将 LDC 输出图像保存在 EVM 上的 SD 卡上。