This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:[AM26A]阐明了适用于 PSDK10.0.0.5 AM62A 固件构建器的 SysConfig 版本。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442399/processor-sdk-am62a-am26a-clarify-the-version-of-sysconfig-for-psdk10-0-0-5-am62a-firmware-builder

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、TI 专家。

我 想澄清 PSDK10.0.0.5 AM62A 固件 构建器中的 SysConfig 版本。

在.component_versions_am62a_env 文件中、版本为  

export SYSCONFIG_VERSION=1.20.0
export SYSCONFIG_BUILD=3426
.

但 SysConfig 工具并不随 ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh 一起安装

 

我认为版本应该是固定的。

我知道、版本1.20.0没有内部版本号3426。

我可以下载的唯一内部版本号是3587。 请打开此下载页面。 (https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG/1.20.0.3587)

请阐明 PSDK10.0.0.5 AM62A 固件构建器的正确版本。

此致

Yongsig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用可用的 SysConfig。 此问题将在 SDK 10.1中修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yogesh

    如果我将'SYSCCONFIG_BUILD=3587'用作 PSDK10.0.0.5 J722S、您的意思是可以吗?

    您认为何时会发布 SDK 10.1?

    此致
    Yongsig