This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:您好、I 能够配置加载程序默认设置 MAIN_SYSCLK0 = 500MHz

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441242/am6442-hi-can-i-config-loader-default-setting-of-main_sysclk0-500mhz

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好!  


 
 来自 fsbl 的 MAIN_sysclk0的默认设置为500MHz

如何将 SYSCLK 配置为800MHz?


您可以通过从 CycleCounterP_getCount32 ()中读取它来进行比较;

从 GTC 时间低电平和高电平读取、并将 GTC 计时器源设置 为 MAIN_SYSCLK

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题已分配给专家。 请在1天或2天内收到回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun:

    为什么要更改 MAIN_SYS_CLK?

    同一个时钟将进入不同的外设总线、如果更改了该时钟、它也会影响所有其他外设。

    不建议执行此步骤、 由于预分频器可用性、您甚至无法更改800MHz 时钟。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于特殊的原因,我们以前的系统运行时钟140mHz,它是严重的实施。 我不想重做计算, 如果我可以成功地更改为140mhz ,那么我不需要进行计算。   但是、谢谢。  现在、这是不可能的、我必须更改计算。