This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P DSS 驱动程序是否支持 BT656?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437241/am62p-q1-am62p-does-dss-drivers-support-bt656

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PTDA2

工具与软件:

尊敬的  

  1. 我们的电路板需要使用 DSS 来输出8位 BT656 YUV 视频信号。 最新的软件驱动程序是否支持它?
  2. 我是否可以将 YUV 输入到 DSS 并绕过覆盖管理器、以便无需在 DSS 驱动程序中将 RGB 转换为 YUV?
  3. 8位 BT656模式支持的最大分辨率和帧速率是多少? 此模式的最大像素时钟是多少? 我们希望在此模式下输出1920 × 720@30fps。 可行吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    上传客户的更多详细信息。

    DSS 和外部 SERDES 之间有8位数据线。

    4.假设是 YUV422输出、16位/像素、请检查 AM62P DSS 是否可以支持以下客户硬件设计中的8位 BT656?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我先查看内部情况、然后再回复您。
    此致
    Divyansh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DIVYANSH:

    我可以问一下您是否有更新吗?

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经内部进行了检查、我们的电流驱动器不支持 BT656 YUV 信号。

    此致

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8位 BT656模式的最大像素时钟频率和分辨率限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 EVM 尚不支持 BT656、因此我无法对像素时钟和分辨率进行评论。

    正如我提到过的、我们的电流驱动器不支持 BT656模式。

    此致

    Divyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Divyansh

    感谢大家分享、 我们没有 DSS 驱动程序来支持这一点。

    实际上、我的本地客户 Longhorn 团队希望确认 DSS 硬件是否可以从硬件角度满足其需求。 这就是他们要求最高像素时钟频率和8位 BT656模式的分辨率限制的原因。

    您能帮忙检查一下吗?

    如果您需要客户原理图、请告知我们进行确认。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Divyansh。
    就像张勇所说的,我们需要通过 DPI 接口输出1760*720@30fps YUV422,而且目前必须使用8位 BT656模式,因为我们在硬件设计中只使用数据行[9:2]。
    AM62Px 数据表显示了这一点 DPI (24位 RGB 并行接口)在60fps 时可高达1920 x 1080 (165MHz 像素时钟) . 由于 BT656需要两个时钟周期来传输一个像素、8位 BT.656输出模式的有效输出像素时钟速率将是最大像素时钟速率的1/2、BT656的最大分辨率在30fps 时可高达1920 x 1080、对吗?
    如果8位 BT656无法实现、16位 BT1120性能如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Divyansh 和 yong。
    我找到这个文档:用于 SRV 的 YUV422输出实现
    本文档的实现是否适用于 AM62P?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经外出了几天、请预计在本周结束前收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1335231/am62p-does-am62p-support-bt656中所述、我们确实提供了 BT656硬件支持

    要了解 DSS 硬件支持的最大像素时钟和分辨率、我必须马上与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    来自当地客户的另一个请求。

    正如他们提供的、TDA2 (J6) https://www.ti.com/lit/an/spracg3/spracg3.pdf 有一个 APN。 其中显示了一个概念、即刻意将 YUV422作为 RGB565进行硬件交易、而绕过 DSS CSC。

    AM62P 表明、一些流水线处理块可独立旁路掉。  

    因此、客户请我们帮助检查该概念是否可在 AM62P (J7)上实现。

    请注意、在当前客户硬件设计中、它们仅将8位数据线路连接到外部(串行器)。 这是他们检查此 HW 设计是否支持8位 YUV BT656的限制。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM62P 显示可以单独绕过一些流水线处理块。  [报价]

    如图所示、可以实现旁路。

    因此、客户请请求我们帮助检查该概念是否可以在 AM62P (J7)上实施。

    我不能评论遵循 TDA2应用手册是否可以在 AM62P 中启用 YUV、尤其是因为您提到的部分用于离散同步、并且 AM62P 只能支持嵌入式同步、我们无法在我们的平台上对其进行测试。

    [/quote]