主题中讨论的其他器件:SK-AM62、SysConfig、SK-AM62B
工具与软件:
我使用安装了定制电路板的 AM62器件、并使用 SD 引导启动。
闪存器件配置有一个错误、但我不知道是什么原因造成了这个错误。

我参考了以下链接并创建了 SD。
将 SBL_NULL 工程生成的映像文件重命名为"tiboot3.bin"并放置在 SD 卡上。
由于闪存器件不同于 SK-AM62评估板上安装的元件、因此配置更改如下。


【器件信息】
・CPU:AM6234ATCGHAALW
・FlashROM:MT25QL256ABA8ESF
-256Mbit
-四路 SPI
【更多信息】
・我确认波形显示 RESET 在 CS 置位后解锁。
・CLK 不是输出。