This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:是否有介绍编解码器波形驱动器和 V4L2之间数据流关系的文档?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442066/tda4ve-q1-is-there-any-documentation-introducing-the-data-flow-relationship-between-the-codec-wave-driver-and-v4l2

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

大家好、TI 专家:

有没有介绍编解码器波形驱动器和 V4L2之间数据流关系的文档吗?

BRS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在此处通读并参考我们的 SDK 文档

    编解码器 WAVE5驱动程序是通过 GStreamer 应用层和 V4L2中间堆栈实现的。  

    对于更低级的 gstreamer、我建议您参阅 gstreamer 文档: https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/additional/design/overview.html?gi-language=c。这将提供比我所能提供的更深入的解释。

    对于编码器/解码器元素、gstreamer (应用/用户空间)通过 V4L2 IOCTL 调用与硬件编码器/解码器进行交互。 GStreamer 将有助于在流水线中的元素之间传递必要的缓冲区。 只看编码器上下文、gstreamer 将有两个队列、一个输出和捕获队列、将包含视频缓冲区。 每次接收到原始帧时、输出和捕获缓冲区对都将出队、并将原始帧放置在输出缓冲区中。 该配对随后会发送到内存到内存(M2M)调度程序、该调度程序负责调度 Linux M2M 设备驱动程序的作业。 则硬件编码器属于这一类。 缓冲器配对将授予驱动程序、其中编码器将从原始输出缓冲区中读取数据、并将结果放入空捕获缓冲区中。 然后、该过程会通知 M2M 调度程序作业已完成、缓冲区将传回给用户空间、以便 gstreamer 可以处理将它们共享到流水线中的下一个元素。  

    这是对 userspace 和 v4l2之间交互的非常简短和简化的解释。 如果您想了解更多详细信息、建议查看 V4L2 Linux 文档。  

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabesh、

    感谢您提供的信息。

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致、
    Sarabesh S.