This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A3处理器上的不同错误类型

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441465/am62a3-different-type-of-error-on-am62a3-processor

器件型号:AM62A3

工具与软件:

您好、TI:

我  在使用 AM62A3 uProcessor 的不同定制硬件上收到以下类型的错误:

(在使用它一段时间后、以及在它被卡住后出现以下错误。)

1)"omap_i2c 200200000.i2c:控制器超时"

2) 2)"rtc-ds1307 2-0068:读取错误-110"

3) 3)"pca953x 1-0022:无法读取寄存器"

4) 4)"ti-sci 440430.system-controller:ti_sci_resume:唤醒源:0x80"

5) 5)"GPIO 密钥 Trailcam-keys:无法获取 GPIO 状态:-16"



您能告诉我这样做的原因是什么以及我从何处开始调试吗?

此致、
Abhineet Ranjan