主题中讨论的其他器件:TDA4VM
工具与软件:
专家们、您好!
为了执行 LDC、我们按照中所述的步骤操作 [常见问题解答] TDA4VM:如何在 TDA4上创建 LDC 网格 LUT 以进行鱼眼失真校正。
生成 xml 后、我们使用 shell 脚本生成二进制文件。 然后、我们成功地在视觉应用示例中使用了二进制文件。
但是、如果我理解正确、也可以在固件编译中直接使用 LDC 标头、而不使用二进制文件。 (成像> sensor_drv >包含> dcc_ldc_imx390_WDR.h)
问题是、当我们生成报头并直接使用它时、WWA 不会执行 LDC。
幸运的是、我们更改了标题中的一些初始行和配置的大小、LDC 头似乎实际上已经工作了。 请查看 SDK 中随附的原始标头、即我们生成(不直接工作)和修改(工作)的标头。 我还将共享一个屏幕截图、以指示我们在新生成的标头中进行了哪些更改、从而使其正常工作。
我们想知道为什么新生成的报头不能直接工作? 我们为什么需要这样的变革? 是否有初始流启动 hwa? 此外、尺寸又是如何产生这样的效果的呢?
提前感谢