工具与软件:
我们的应用需要使用 I2C 被动引导模式来配置器件中的一些寄存器。 我们能够根据 数据表的表2-5在此引导模式下正确配置器件、但我们尚未找到有关如何格式化外部 I2C 主机控制器必须写入的 I2C 命令的文档。 本文档的第3.7.2.4节中有一个小段摘录: www.ti.com/lit/SPRUGY5 (粘贴在下面)、其中描述了 ROM 引导加载程序预期的前6个字节、但没有对此模式的进一步引用、也没有对这些初始6个字节的进一步定义。

问题:
- 在哪里可以找到有关 I2C 无源模式下 ROM 引导加载程序所需的 I2C 命令格式的其他信息?
- 在哪里可以找到用于 PG2.0的 C6678 ROM 引导加载程序源代码?
谢谢