This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:使用 UFS、而非 eMMC

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441472/tda4vp-q1-using-ufs-instead-of-emmc

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好、专家

我们计划使用 UFS、而不是 eMMC。

可能的影响是什么?

此致

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheesh 您好!

    您能告诉我们 UFS 用途的用例吗?  

    如果您正在寻找软件影响、请检查 J784S4_BuildSheet.xlsx 以了解 SDK 中提供的软件支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    为了获得更好的成本和 EMC 性能、我们优先选择 UFS。

    我是一个搞硬件的人、您能对影响做出更多解释吗

    此致

    Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheesh 您好!

    我建议与您的软件团队核实使用 UFS 的预期情况。 下面是一些需要检查的注释:

    -它是否只能从 A72 Linux 使用,因为我们的 SDK 只支持 Linux 的 UFS ?

    - UFS 不支持作为引导设备

    -在 SBL 和 RTOS SDK 上不支持 UFS。

    请告知我们、

    谢谢。