请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我看到一些名为 RSVD 的处理器引脚。
在定制电路板设计过程中是否需要遵循一些建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我看到一些名为 RSVD 的处理器引脚。
在定制电路板设计过程中是否需要遵循一些建议。
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下部分、了解有关连接保留的 RSVD 引脚的处理器特定建议。
信号说明
保留信号说明
客户不应故意将任何部件(包括测试点 TP)连接到这些引脚、或允许在组装过程中意外将它们连接到任何部件。 未定义这些引脚的特性、因为客户不应连接任何器件。
该器件可能无法按预期工作、如果连接到电源或接地、则可能会损坏器件。 客户必须确保绝不会发生这种情况。
此致、
Sreenivasa