This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何在 Yocto 方案中设置 SPL 模式或 SBL 模式?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443114/processor-sdk-j721s2-how-to-set-spl-mode-or-sbl-mode-in-yocto-recipe

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
主题中讨论的其他器件:AM62P

工具与软件:

处理器:J721S2和 AM62P

SDK:Yocto (kirkstone 和 scarthgap)

亲爱的支持者、

我们曾使用 SDK (Linux + RTOS)为 SBL 或 SPL 创建引导映像。 最近、我们将转移到 Yocto 项目、想了解如何将引导模式设置为 SBL 或 SPL? 是否准备好了样品配方?

谢谢。

此致、

Wilson Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wilson:

    Yocto 构建的默认引导模式使用 SPL。 Yocto 方法目前不支持 SBL。

    您可以查看有关使用 Yocto 编译映像的文档: Build-the-SDK-with-Yocto 

    此致!
    Jared