This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Beagley-AI:Processor SDK Linux AM67A 和 TI Yocto 项目与 Beagle Board Y AI 的兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443065/beagley-ai-processor-sdk-linux-am67a-and-ti-yocto-project-compatibility-with-beagle-board-y-ai

器件型号:Beagley-AI

工具与软件:

您好!

我有一些关于 BB Y AI 平台的问题-

  1.    TI 为 AM67A 提供的"AM67A-AM67A—适用于 PROCESSOR-SDK-LINUX 的 Processor SDK Linux"映像、与 Beagle Y AI 板兼容。   
  2. TI 是否提供具有与 Beagle Y AI 板兼容的 TI Edge AI 的 Yocto 项目? 或者现在只有 Beagle Board 提供的 Debian 映像吗?
  3. 为 debian 映像中的物体检测提供的 TF Lite 运行时是否使用 AI 加速器(DSP MMA)进行推理?  
  4. 该电路板是否也支持 ONNX 运行时?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

      由 TI 提供的"AM67A-AM67A—适用于的 PROCESSOR-SDK-LINUX—适用于 AM67A"的处理器 SDK-AM67A"图像、与 Beagle Y AI 板兼容。   [报价]

    TI 提供的 AM67A 映像与 Beagley AI 板不兼容。 它使用的器件树适用于 J722S-EVM。 两块电路板之间存在外设和 DDR 尺寸之间的差异。

    TI 是否提供具有与 Beagle Y AI 板兼容的 TI Edge AI 的 Yocto 项目? 或者、Beagle Board 提供的 Debian 映像是目前唯一提供的选项吗?[/QUOT]

    TI 不提供与 Beagley AI 兼容的映像。

    提供用于 debian 映像中物体检测的 TF Lite 运行时软件是否使用 AI 加速器(DSP MMA)进行推理?  [报价]

    debian 映像目前不利用 AI 加速器。

    Unknown 说:
    该主板是否也支持 ONNX 运行时?  [报价]

    可以、但 AI 加速器不能提供(与您的第3个问题的答案相同)。

    此致!
    Jared

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jared 的响应。 我是否可以在不久的将来随时期待 TI 为该电路板构建 Yocto? 是在 流水线中吗?  

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、您好!

    我没有看到在不久的将来发布适用于该电路板的 Yocto 构建版本。 也许有一天, 它是在路线图上,但它不是优先的东西。

    此致!
    Jared