This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:MCU-PLUS-SDK AM62X 版本与 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X 版本

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443077/am625-mcu-plus-sdk-am62x-version-vs-processor-sdk-linux-am62x-version

器件型号:AM625

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个基于 TI AM62X-AM62X 09.02.01.10版本运行 PROCESSOR-SDK-LINUX 的 AM625定制电路板

我曾尝试将 最新的 R5F-AM62X 10.00.00.14移植 到其中、但 MCU-PLUS-SDK 演示有问题(获得 Thread SP_RESPONSE 验证失败(-60)错误、完全 如此处所述)

我确实看到在  PROCESSOR-SDK-LINUX 09.02.01.10 文档的 RTOS/NO-RTOS [MCU+ SDK]部分有一个指向 MCU-PLUS-SDK AM62X-AM62X 09.02.00.38的链接。 除此之外、我没有发现任何东西确认 MCU-PLUS-SDK 版本必须与特定的 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X-AM62X 版本一致。

我目前正在移植 MCU-PLUS-SDK - AM62X 09.02.00.38、目前没有任何问题。

我的问题是:AM62X-AM62X-AM62X-09.02.01.10 PROCESSOR-SDK-LINUX 支持哪些版本的 MCU-PLUS-SDK? 对于任何 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X-AM62X 版本、是否有办法了解这一点?

谢谢!
安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre

    这被分配给的主题专家本周(感恩节假期)不在办公室。  感谢您的耐心。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我抓住你的线程,但这是本周我工作的最后一天。 任何进一步的答复将推迟到下周。

    一般准则

    一般而言、我们会一起测试主要版本、其中"主要版本"是版本中的前2个数字(例如、最新版本的 Linux SDK 9.2已使用最新版本的 MCU+ SDK 9.2进行测试、最新版本的 Linux SDK 10.0已使用最新版本的 MCU+ SDK 10.0等进行测试)。

    话虽如此、我看到一些客户成功地混搭了不同的 SDK 版本。 请记住、如果执行此操作、某些操作可能会发生中断或工作方式可能与文档中所述的情况不同(例如、我们可能会将 Linux devicetre 中启用的某个功能记录为在其他 SDK 版本中禁用、等等)。 因此、如果您决定混合搭配 Linux 和 MCU+主要版本、请记住可能会出现问题、我们将无法提供帮助、因为这不是我们经过验证的。

    用于使 Linux 与 MCU+内核协同工作的资源?  

    即使在相同的主要版本上、大多数 Linux SDK 代码也只是在 Linux 上运行进行测试、而大多数 MCU+ SDK 代码仅在运行 MCU+内核的情况下进行测试。 因此、您需要进行一些修改才能使 Linux 和 MCU+代码彼此协同运行。

    我介绍了如何在 AM62x Academy 多核模块中执行该操作:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJa64F6ctzZNbb.TYx4mCA__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST

    请查看该应用手册。 如果您有任何问题或反馈、请随时创建一个新的 e2e 主题、该主题将被分配给我。

    此致、

    Nick