请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM69 主题中讨论的其他器件: TUSB321
工具与软件:
是否可以将任何 SK-AM69 USB 端口配置为 USB 从端口? 如果没有、是否可以通过将 USB-C 端口(TUSB321)配置为 UFP 或 DRP 模式来实现? 否则、是否有任何扩展板可实现这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rohit、您好!
我认为不可能将任何 SK-AM69 USB 端口配置为从端口。 SK-AM69用户指南 规定、2个类型 A 端口用作主机、而类型 C 端口可用作 DFP。
芯片本身支持用作从器件、但 USB 集线器(tusb8041)看起来不支持切换上行和下行端口的功能。
EVM-J784S4用户指南 说明 Type C 端口可用作 DFP、UFP 或 DRP (请参阅第2.3.3节和第2.2.1节)。
此致!
Jared