主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
大家好、我要为 J784S4器件配置 VTM、我对寄存器 WKUP_VTM_VD_EVT_SEL_SET_J 的配置有一些疑问
1.-"J"指数是否用于在三个可用的电压域之间选择电压域?
- j = 0表示 VDD_MCU
- j = 1 (对于 VDD_CORE)
- j = 2 (对于 VDD_CPU)
2.-根据 TDA4 TRM 中的表5-26、 传感器和电压域如下所示、对吧?
- VDD_MCU: 包含 TempSens_0、1。
- VDD_CORE: 包含 TempSens_2,3,4,5,6。
- VDD_CPU: 包含 TempSens_1,3,4,5
3.-从问题2来看、我只能启用温度 VDD_MCU 中的传感器0、1 (WKUP_VTM_VD_EVT_SEL_SET_0 = 0x00、0x01、0x02、0x03)、对吧?
4.- VDD_CORE 也是如此、我无法在此 VD ( WKUP_VTM_VD_EVT_SEL_SET_1 = 0x00、0x02 - 0x1F)中启用温度传感器0、1。
5.-最后、VTM 寄存器的文档显示"j"索引可以从0变为7、但根据 TDA4 TRM 的图5-7、我们只能配置五个温度。 此设备的传感器、正确吗?